String-Bibliotheken - EinführungPermanentlink

Die Bibliotheken im Paket String Libraries können verwendet werden, um Strings zu verarbeiten, die UTF-8 kodiert sind. Die Basis ist die Schnittstelle ‎IString ‎aus der Bibliothek ‎String Segments ‎. Über diese Schnittstelle können die Zeichenketten per Referenz an die jeweiligen Funktionen übergeben werden. Um beispielsweise eine Instanz ‎IString‎ zu erstellen, wird der Funktionsblock ‎GSB.UTF8String‎ aus der Bibliothek ‎Generic String Base‎ bereitgestellt.

Tab. 916: Die folgenden Bibliotheken werden mit dem Paket geliefert:

String Segments

Basisfunktionen für IString-Instanzen.

String Builder

Effiziente Verwaltung von UTF-8 kodierten String-Segmenten.

String Conversions

Konvertierung von Strings unterschiedlicher Kodierung nach/von UTF-8.

String Functions

Funktionen zur Verarbeitung von UTF-8-kodierten Zeichenketten nach dem Vorbild der herkömmlichen Standardbibliothek.

Unicode Support

Funktionen zur Verarbeitung von UNICODE-Zeichenkategorien.

UTF-16 Encoding Support

Base function for handling UTF-16 encoded memory areas.

UTF-8 Encoding Support

Basisfunktion für den Umgang mit UTF-8-kodierten Speicherbereichen.

Generic String Base

Funktionsbausteine zur Verarbeitung von UTF-8 kodierten Strings, die ihren Speicher statisch über „GENERIC CONSTANT“ verwalten.

StringUtils-Bibliothek

Mit Hilfe der StringUtils-Bibliothek können Strings in der AC500 SPS-Anwendung bearbeitet und verändert werden. Die Verwendung der verfügbaren Funktionen wird in dem Anwendungsbeispiel ‎⮫ StringUtils library demonstriert.